Other Parts Discussed in Thread: LM20146
LM20146芯片反馈信息 用LM20146 输出以下三种输出
电源参数:
输入5V(4.5V~5.5V) 输出3.3V/5A
输入5V(3V~5.5V) 输出可调为 1.26V/5A 2.5V/5A
正常时空载电流为 20mA左右,满载效率为90%以上。
在试验过程中会出现空载电流变为180 mA左右,其它指标都正常(经测试此空载电流为芯片空载电流)。
请帮忙分析一下是什么问题,提供一下芯片的标准电路我们分析。 其中测试10台中有两台出现这样的问题。