This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25798: 無法進入充電模式 & OTG模式電壓無法提升

Part Number: BQ25798


您好:

目前正在學習 BQ25798 的使用

但這邊遇到了 2 個問題

  1. 無法使元件進入充電模式,已確認以下細節:
    1. MCU成功透過I2C與BQ25798通信
    2. EN_CHG寄存器確認數值為1(開啟)
    3. BQ25798 量測 VBUS 確認為 12600 mV
    4. 鋰電池組為3串,並且 BQ25798 量測 VBAT 確認為 11772 mV
    5. CE# 腳位為低電壓
    6. WD_STAT、PRECHG_TMR_STAT、TRICHG_TMR_STAT、CHG_TMR_STAT 皆無過期的情況
  2. OTG模式電壓異常
    1. VOTG 設定為 5000mV
    2. 鋰電池組為3串,並且 BQ25798 量測 VBAT 確認為 11772 mV
    3. 打開 OTG 模式後,輸出電壓最高只有 1400 mV,無論如何設置都無法提升電壓數值

想請問我再是用上是否有遺漏任何項目、或是任何設定值?

謝謝