Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
TI的工程师,你们好
使用bq24195默认寄存器配置时,当电池电压为3.23V,sys输出也是为3.23V,并没有输出大于3.5v的电压。另外采用主机控制模式,当电池电压低于3.5V时,sys输出也会低于3.5V。为什么sys输出不能保持minimum system voltage limit这个特性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195
TI的工程师,你们好
使用bq24195默认寄存器配置时,当电池电压为3.23V,sys输出也是为3.23V,并没有输出大于3.5v的电压。另外采用主机控制模式,当电池电压低于3.5V时,sys输出也会低于3.5V。为什么sys输出不能保持minimum system voltage limit这个特性?
你好,
这个在BQ24195的datasheet 第二页就说明了,这个minimum system voltage limit是指的充电过程。如果没有这个功能,当电池完全耗尽时(比如2.8V),这时插上充电器系统不会立即工作,需要电池电压充到系统电压(比如3.3V)后才能开机。但是有了这个特性,sys与bat之间有个MOS,可以加大MOS的电阻,使sys电压能够高于BAT。这下楼主清楚了吧。
望采纳!谢谢!
“电源路径管理将系统的电压调节到稍微高于电池电压的水平,但是不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编
程)。 借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入电流限值
或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。 随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之
前将电池放电。 这个补充模式运行防止输入源过载。”