Part Number: TPS25730
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
无电池模式下,使用TPS25730。怎么让他的输出固定为5V 3A。
根据datasheet,ADCIN1和ADCIN2决定了TPS25730输出的最小电压和最大电压。
我只想让TPS25730固定输出5V,工作电流3A,如何实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,TPS25730可以配置为固定输出5V,并支持最大3A的工作电流输出。
下面是这一配置的一些要点:
TPS25730 在与负载设备连接时,会通过 USB Power Delivery (PD) 协商来确定输出电压和电流。
要确保负载设备能够接受5V/3A的输出。
输出电压设置:
在配置TPS25730的过程中,可以通过编程确保其通过PD协议锁定输出为5V。
这通常涉及到设置相关的电压配置和输出请求。
电流配置:
TPS25730 支持通过PD协议提供高达3A的电流输出,但最终电流能力受到电缆和负载的限制。
在USB PD协议中,TPS25730 将在协商时向主机(或电源适配器)请求最大3A的输出能力,
同时确保所使用的 Type-C 电缆能够承载这个电流。
这个芯片工程师看了下,说达不到你的要求,他建议你看看TPS25751。