Part Number: BQ25723
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, ,
各位专家好,
我们使用了TPS65987D+BQ25723的设计方案,充电功能测试正常。
现在我们遇到一个问题,我们的板卡功耗接近15W,在接电池的情况下通过USB连接PC主机时,会有一部分主机提示USB电涌。
BQ25723的电源路径应当是外部适配器优先给系统供电和电池充电,但是在未提示电涌的PC设备上,应当是Psys=Pvbus+Pbat。
请问能否使用一些方法禁用连接PC主机时的供电,只让电池为系统供电。
谢谢!