This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25798: 关于BQ25798的参考设计TIDA-050047的疑问

Part Number: BQ25798
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, , TPS56339, TPS54531, TPS25750, TPS25751, PMP41062

你好,我的设计中使用BQ25798为2S1P锂电池充电,输入电源来自TYPC-C USB,电路与BQ25798参考设计TIDA-050047相同。

在TIDA-050047参考设计中OTG输出是分别通过TPS25750D的PPHV(输出高压),PP5V(输出5V)输出到VBUS上的。我的问题是

1、为什么OTG输出要通过两个通道PPHV、PP5V输出,仅用PPHV或PP5V是否可以?

2、TIDA-050047中OTG的5V输出是通过降压DCDC TPS56339(TPS54531实际)产生的,通过查看手册得知BQ25798也可以直接OTG输出5V,为什么不直接用BQ25798输出5VOTG电压?

期盼回复,

祝好。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 您好

    对于任何新设计、都应使用 TPS25751。 TPS25750是 NRND、TPS25751是 P2P 替代产品。 我将回答与 TPS25751有关的问题。

    1、为什么OTG输出要通过两个通道PPHV、PP5V输出,仅用PPHV或PP5V是否可以?
    2、TIDA-050047中OTG的5V输出是通过降压DCDC TPS56339(TPS54531实际)产生的,通过查看手册得知BQ25798也可以直接OTG输出5V,为什么不直接用BQ25798输出5VOTG电压?

    对于供电、需要提供 PP5V 以实现供电功能和 VCONN 支持。 它可以选择性地用于为5V 拉电流合约供电。 如果您仅执行5V 操作、则可以执行 PP5V。 >5V 协议(9V、15V、20V)需要 PPHV。 也可以选择从 PPHV 提供5V 合约、以便所有电源合约都通过 PPHV 提供。 但是、如上所述、VCONN 和其他拉电流功能仍需要 PP5V 电源。 如果您选择通过 PPHV 提供所有电源合约、则可以降低 PP5V 电源的电源要求。 有关实现方式的示例、请参阅 PMP41062。