Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
你好,我在测试BQ24610的性能,手上有一块贵公司的BQ24610 EVM ,在测试过程中,现有几个问题需要贵公司解答: 1、 User‘s Guide里 第六页 2.4.3 charge current and AC Current Regultion 中的 2 里 Turn on the load #2. set the output voltage to12V。 请问怎么设置为12V,是减小输入电压(J1)在BAT处测量为12V电压?还是设置电子负载为使输出电压恒定为12V? 负载电子阻抗应设置为多大? 我一接入 load #2,BAT电压从21V,将为0.83V,这是怎么回事? 2、 2.4.3 charge current and AC Current Regultion 中的 3 里 set the load current to 3A+-50MA,是设置电子负载输出为电流模式吗? 3、 BQ24610快速充电的原理是什么?先大电流恒流充电,再恒压涓流充电吗?