This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC24624: 使用这个芯片做同步整流之后能不能直接给锂电池充电?

Part Number: UCC24624


使用这个芯片做同步整流之后能不能直接给锂电池充电?,会不会发生电池电流倒灌的问题?

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,UCC24624的设计旨在通过高效的同步整流来减少能量损失,使用UCC24624进行同步整流之后,
    直接连接锂电池充电但在关闭状态下,如果没有适当的反向电流保护,锂电池可能会在没有负载时对电源逆流,出现电池电流倒灌的情况。
    建议你选用专用的锂电池充电芯片。
    在充电锂电池时,使用电池管理系统至关重要。BMS可以有效地监控电池的状态,防止过充,过放及电流倒灌。
    确保BMS具有合适的保护电路设计。
    谢谢!