Part Number: TPS23882
我有两个关于tps23882的工作模式以及关闭端口电源的问题想请教一下。
1. 基于我目前的理解,tps23882在AUTO模式下(将AUTO引脚下拉,将工作模式强制设置为AUTO模式),是无法通过I2C配置寄存器的方式,使某一个端口停止供电的。我尝试了0x14 检测/分级使能寄存器,以及0x19 电源使能寄存器,发现都无法使端口保持停止供电的状态。其中0x14寄存器写入成功后,读出的值依旧是原先的值。而0x19寄存器,将电源断开后,很快又自动通电。
我想问的问题是,tps23882确实没有办法,在AUTO模式下使端口保持停止供电的状态吗?
2. 如果第一个问题的回答是肯定的,那么有什么办法,满足以下需求:芯片一上电工作在自动模式,但是之后又可以通过软件配置,使某个端口保持停止供电的状态?