先提一下遇到的问题:随后附上电路原理图
输入20-30V,输出15V,3A
问题1:输出电压伴随输入电压变化,输入增加1V,输出增加0.1V,而datasheet明明说“当VIN变化时,为保持相对稳定的开关频率,LM3150自动调节与输入电压成反比的导通时间。”当并没有起到稳定电压的作用啊
问题2:我固定输入电压24V,输出15.5V,当连接2.5A负载时,电路监测不到问题,同样的电路板,当我为了获得12.8V输出电压时,修改了几个电阻电容参数,搭上6A负载,测量发现对地电压有0.5V左右,MOS管压降有零点几V,发烫。
设计电路之时,想法是LED流过1.5A时,压降为3.1V 所以4X4的LED,压降为12.4V 6A 加上采样电阻的0.1欧X3A
所以按理说MOS压降应该不会这么大,请问是什么原因,原理图有么有问题