我在使用UCC28060芯片的时候,电路基本上是参考DEMO板资料的,但是无输出390V 电压,请帮忙提供下分析思路,谢谢。 附件是电路图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用UCC28060芯片的时候,电路基本上是参考DEMO板资料的,但是无输出390V 电压,请帮忙提供下分析思路,谢谢。 附件是电路图。
你好,我对了好多次电路图都没有问题,PCB也没有问题,但是测试了输出电压都是输入电压的1.4倍,第10 CS脚,只有20mV,没有超过范围,第7脚 VinAC 有2V,大于1.4V,第2脚VSENSE 为2V,大于1.25V,第8脚HVSENSE 为1.4V 左右大于0.8V,VCC 管脚14.6V 也正常,GDA 驱动无输出,请问其他方面还需要看哪些啊?
HI
芯片没有启动起来?
是否有用示波器测试启动瞬间的驱动信号,要确认芯片是否完全没有反应?
如果没有反应,你需要确认你的芯片是否有质量问题?