Other Parts Discussed in Thread: TPS54232, DAC7612
您好!
我现在用TI的TPS54232将24V转成5V,然后用62050将5V转成3.3V和2.5V
现在24V电池供电,3.3V有给DSP供电也有给运放供电,2.5V给运放供电,就是说3.3V既有给模拟供电也有给数字供电,2.5V给模拟供电,我想现在将模拟电源与数字电源还有模拟地和数字地都分开的话,下面这个方式可行么

24V进来后通过54232转成5V然后通过62050转成3.3V 都是用数字地,其中这个3.3V给DSP供电, π滤波电路分成2个地左边还是数字 右边模拟,模拟的3.3V给运放或者AD供电,然后再用一个62050转成2.5V给其他模拟器件供电,最后两个地在PCB上单点相连,也就是说模拟和数字的电源和地都是都是单点连接,电源通过π滤波的电感,然后地也是单点连接,因为只有1个电源24V所以不知道这种方式来实现模拟数字分离再单点连接可以有效的将数字电源的噪声隔离掉吗? 如果不行,麻烦推荐一个方案,谢谢