我从TI下载了C5000 Connected Auido Framework,想在手头上的TMS320C5535 eZdsp USB Kit上运行。按照readme文件中的步骤将工程导入到ccs6.2
将c5535_ezdsp.ccxml设置为default/active,Rebuild Project后出现了14个错误
我初步猜想,错误是由于工程中有一个VC5505_CSL_BIOS_cfg.tcf文件,这个配置不对导致的错误,但是不知道在哪里可以更改这个配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我从TI下载了C5000 Connected Auido Framework,想在手头上的TMS320C5535 eZdsp USB Kit上运行。按照readme文件中的步骤将工程导入到ccs6.2
将c5535_ezdsp.ccxml设置为default/active,Rebuild Project后出现了14个错误
我初步猜想,错误是由于工程中有一个VC5505_CSL_BIOS_cfg.tcf文件,这个配置不对导致的错误,但是不知道在哪里可以更改这个配置?
Hi Holly,
关于之前的问题,我尝试着研究了一下,现在还有些疑惑,希望您能给予解答。
1.我在工程的设置中,device选的是EZDSP5535(如下图),
为什么build之后,在debug目录下会出现一些跟VC5505相关的文件,是我的设置有问题?
2.关于error1-error5,根据提示是由于相关memory的范围有重叠,
我定位到问题是在<VC5505_CSL_BIOS_cfg.cmd>这个文件中(line179-line182,如下图)
我根据每一段的origin和len尝试计算了一下,没发现有重叠的地方。我的这个判断对吗?
3.关于error9-error11,根据提示应该是给text、bss以及const分配的空间不足导致的(定位在C5535.cmd文件中),我尝试着修改了一下这个文件如下图所示:
Rebuid工程之后,error 9消失了
似乎这样修改是有作用的。想请问一下我这样修改对吗?
期待您的回复,谢谢!
http://www.ti.com/tool/c55x-audioframework?keyMatch=C5000%20Connected%20Auido%20Framework&tisearch=Search-EN-Everything