C6701自制的板卡,使用CCS3.3软件进行编译下载程序时,出现"Does not match the target type, not loaded",导致不能下载到DSP中。经过本人·检查确定,CCS3.3 build Option配置为小端,SetUp软件配置完全正确。
今天测试一下,C6701 LENDIAN 信号,引脚 H3均为高,符合datasheet中描述的该引脚为高,则为小端模式。
但是一直就是不能下载到DSP中,咨询一下各位TI工程师,还可能是什么问题呢?有没有可能是复位时序有问题,如果复位时序没有问题,那还可能是什么问题呢·?谢谢各位!