在KeyStone Architecture DSP Bootloader文档中的nand bootloader operation部分没有提到这个问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在KeyStone Architecture DSP Bootloader文档中的nand bootloader operation部分没有提到这个问题
您好:
这个要看您硬件实际接的是那个片选接口,跟进硬件去写程序即可。
在nand boot parameter table中的确有csnum参数
但我的理解是:在dsp 启动时首先执行的是RBL,RBL完成EMIF的配置,然后读取nand flash中的boot parameter table,并将nand flash中的镜像搬移到内存中
在RBL配置EMIF,读取nand flash这一过程中是不涉及到boot parameter table的,也就无法选择CEn,因为在nand flash启动模式下RBL无法通过pin值来选择CE,这一点与spi flash不同
我发这个帖子只想弄明白一点:在没有其他存储器,只有一片连接到CE1的nand flash的情况下,dsp能否完成nand boot?