问:
我想知道可用于 C6657 的示例列表,并生成这些示例。
在 Processor SDK 中,为 C6657 创建 CCS PDK 示例的步骤更通用于该处理器系列。
请提供相关步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:
我想知道可用于 C6657 的示例列表,并生成这些示例。
在 Processor SDK 中,为 C6657 创建 CCS PDK 示例的步骤更通用于该处理器系列。
请提供相关步骤。
答:
如何为 C6657 生成 CCS PDK 示例?
先决条件
生成 PDK 示例的步骤。
安装 processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106 后,查看 C:\ti 下的 PDK 软件包“pdk_c665x_2_0_16”
cppi_evmc6657_c66BiosExampleProject |
cppi_evmc6657_C66BiosTestProject |
EMAC_evmc6657_C66Loopback_testProject |
GPIO_LedBlink_C6657_EVM_c66xTestProject |
hyplnk_evmc6657_C66BiosExampleProject |
hyplnk_evmc6657_C66DevLibBiosExampleProject |
I2C_BasicExample_C6657_Evm_c66xExampleProject |
I2C_BasicExample_C6657_Evm_c66xTestProject |
MCBSP_evmc6657_C66DigLpbkExampleProject |
NIMU_emacExampleClient_EVMC6657C66BiosExampleProject |
NIMU_emacExample_EVMC6657C66BiosExampleProject |
PCIE_evmc6657_wSoCFile_C66BiosExampleProject |
PCIE_evmc6657_wSoCLib_C66BiosExampleProject |
qmAcc_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmDCfg_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmDesc_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmInfraMC_evmc6657_C66BiosExampleProject |
qmInfra_evmc6657_C66BiosExampleProject |
qmInsRegion_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQAlloc_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQosFwCModel_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQosSchedCModel_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQosSchedDropSched_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQosSchedWide_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQosSched_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmQosTest_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmSCfg_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmSrioContext_evmc6657_C66BiosTestProject |
qmSrioRtr_evmc6657_C66BiosTestProject |
rmShared_evmc6657_C66BiosTestProject |
rm_evmc6657_C66BiosTestProject |
rm_evmc6657_C66DspMtBiosTestProject |
SPI_BasicExample_C6657_c66xExampleProject |
SPI_BasicExample_C6657_c66xTestProject |
SRIO_Loopback_evmc6657_C66BiosTestProject |
SRIO_LpbkDioIsr_evmc6657_C66BiosExampleProject |
SRIO_MulticoreLpbk_evmc6657_C66BiosExampleProject |
SRIO_TputBenchmarking_evmc6657_C66TestProject |
tcp3d_evmc6657_C66BiosExampleProject |
tcp3d_evmc6657_C66BiosTestProject |
transportQmssBenchmarkC6657C66ExampleProject |
transportSrioBenchmarkC6657C66ExampleProject |
transportSrioMultiBoardConsumerC6657C66ExampleProject |
transportSrioMultiBoardProducerC6657C66ExampleProject |
UART_BasicExample_C6657_c66xDMATestProject |
UART_BasicExample_C6657_c66xExampleProject |
UART_BasicExample_C6657_c66xTestProject |
你好,我使用的是ccs7.4.0.00015,pdk使用processor_sdk_rtos_c667x_4_03_00_05。按照pdkProjectCreate.bat中的命令格式运行后,会提示系统找不到指定的路径。我的ti是在F盘存放。如下所示: