问:
请提供有关在 Linux SDK 上对 HS 器件进行编译和引导的指令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
编译和引导
wget https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_00_00_08/exports/ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08-Linux-x86-Install.bin chmod+x ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08-Linux-x86-Install.bin ./ti-processor-sdk-linux-j7-evm-08_00_00_08-Linux-x86-Install.bin
从此处开始,安装目录将用 $PSDKLA 表示
cd $PSDKLA
打开文件:Rules.make 并更改以下变量:
从 PLATFORM=j7-evm 更改为 PLATFORM=j7-hs-evm
从 UBOOT_MACHINE=j721e_evm_a72_defconfig 更改为 UBOOT_MACHINE=j721e_hs_evm_a72_defconfig
从 UBOOT_MACHINE_R5=j721e_evm_r5_defconfig 更改为 UBOOT_MACHINE=j721e_hs_evm_r5_defconfig
使用以下命令编译 u-boot(这与 GP 器件的编译相同):
make u-boot
输出:以上命令将生成 3 个二进制文件:
$PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img_HS
$PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin_HS
$PSDKLA/board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin
cd $PSDKLA
make sysfw-image_clean
make sysfw-image HS=1 ENABLE_TRACE=1
HS=1 指定该编译用于 HS 器件
ENABLE_TRACE=1 启用调试跟踪,这对于任何与 DMSC 相关的调试都很有用
输出:
以上命令将生成二进制文件:
$PSDKLA/board-support/k3-image-gen-2021.05/sysfw.itb
cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img_HS /media/$USER/boot/u-boot.img
cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin_HS /media/$USER/boot/tispl.bin
cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$USER/boot/tiboot3.bin
cp $PSDKLA/board-support/k3-image-gen-2021.05/sysfw.itb /media/$USER/boot/sysfw.itb
用于 SD 引导的 DIP 开关设置
SW8:10000010
SW9:00000000
给 EVM 上电并连接 MAIN_UART micro USB 端口。您应该会看到对第一个实例的跟踪。
默认情况下,u-boot j721e_hs_evm_a72_defconfig 不支持 eMMC。我们需要在 j721e_hs_evm_a72_defconfig 中启用 eMMC 支持。
应用以下补丁:
2625.0001-configs-j721e_hs_evm_a72_defconfig-Enable-eMMC-booti.patch
cd $PSDKLA/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/ git am 0001-configs-j721e_hs_evm_a72_defconfig-Enable-eMMC-booti.patch cd ../.. make u-boot #Copy binaries to SD card cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img_HS /media/$USER/boot/u-boot.img cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin_HS /media/$USER/boot/tispl.bin cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$USER/boot/tiboot3.bin cp $PSDKLA/board-support/k3-image-gen-2021.05/sysfw.itb /media/$USER/boot/sysfw.itb
使用 SD 卡进行引导并在 U-Boot 提示符处停止。
执行以下命令:
mmc dev 0 1 fatload mmc 1 ${loadaddr} tiboot3.bin mmc write ${loadaddr} 0x0 0x400 fatload mmc 1 ${loadaddr} tispl.bin mmc write ${loadaddr} 0x400 0x1000 fatload mmc 1 ${loadaddr} u-boot.img mmc write ${loadaddr} 0x1400 0x2000 fatload mmc 1 ${loadaddr} sysfw.itb mmc write ${loadaddr} 0x3600 0x800 mmc partconf 0 1 1 1 mmc bootbus 0 2 0 0
#给电路板断电更改用于 eMMC 引导的 DIP 开关设置
SW8:10000000
SW9:01000000
将以下二进制文件复制到 Linux 计算机的主目录:
cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img_HS ~/u-boot.img cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin_HS ~/tispl.bin cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin ~/tiboot3.bin cp $PSDKLA/board-support/k3-image-gen-2021.05/sysfw.itb ~/sysfw.itb
参考常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/1003471
用于 UART 引导的 DIP 开关设置
SW8:00000000
SW9:01110000
8.0 SDK OSPI 引导会在 HS 器件上中断。我们需要应用以下补丁来确保 OSPI 引导功能正常。
8345.0001-ARM-mach-k3-sysfw-loader-Copy-sysfw.itb-to-OCRAM-in-.patch
cd $PSDKLA/board-support/u-boot-2021.01+gitAUTOINC+53e79d0e89-g53e79d0e89/ git am 0001-ARM-mach-k3-sysfw-loader-Copy-sysfw.itb-to-OCRAM-in-.patch cd ../.. make u-boot cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/u-boot.img_HS /media/$USER/boot/u-boot.img cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/a72/tispl.bin_HS /media/$USER/boot/tispl.bin cp $PSDKLA/board-support/u-boot_build/r5/tiboot3.bin /media/$USER/boot/tiboot3.bin cp $PSDKLA/board-support/k3-image-gen-2021.05/sysfw.itb /media/$USER/boot/sysfw.itb
使用 SD 卡进行引导并在 U-Boot 提示符处停止。
执行以下命令 - 这会将引导映像从 MMC-SD 刻录到 OSPI
sf probe sf erase 0x0 0x4000000 sf probe fatload mmc 1 ${loadaddr} tiboot3.bin sf update $loadaddr 0x0 $filesize fatload mmc 1 ${loadaddr} tispl.bin sf update $loadaddr 0x80000 $filesize fatload mmc 1 ${loadaddr} u-boot.img sf update $loadaddr 0x280000 $filesize fatload mmc 1 ${loadaddr} sysfw.itb sf update $loadaddr 0x6C0000 $filesize
更改用于 OSPI 引导的 DIP 开关设置。
SW8:00000000
SW9:01000000