问:
如何在 C6657-EVM 上构建和运行 IPC-Image 处理演示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:
如何在 C6657-EVM 上构建和运行 IPC-Image 处理演示?
先决条件:
1.从以下位置下载“processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106”ti-processor-sdk-rtos-c665x-evm-06.03.00.106-Windows-x86-Install.exe并进行安装: PROCESSOR-SDK-RTOS-C665x 06_03_00_106 - TI.com
(请在建议的路径中安装 SDK:C:\ti\)
2.通过以太网连接 C6657 EVM。-(目的 - 在浏览器中启动 IPC 演示。)
3.使用内置的 XDS 仿真器将 C6657 EVM 连接到 PC -(目的 - 通过 CCS 将 IPC 演示从 PC 加载到 C6657EVM。)
第 1 步:
PDK 编译
1.打开命令提示符。
2.转到 PDK 的安装目录。
>cd C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages
3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。
C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>pdksetupenv.bat
4.使用 gmake 生成 PDK。
C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>gmake clean -j4
C:\ti\pdk_c665x_2_0_16\packages>gmake all -j4
SDK 编译
1.打开命令提示符。
2.转到 processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106 的安装目录。
>cd C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106
3.运行 setupenv.bat 以设置环境变量。
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>
4.使用 gmake 生成 SDK。
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>gmake clean -j4
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106>gmake all -j4
第 2 步:
1.在第 1 步中,我们构建了 IPC 演示。
2.请检查下面给出的路径中是否生成了 IPC 演示的二进制文件
主代码的二进制文件 - master.out C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106\demos\image_processing\ipc\evmc66 57l\master\no_instrumentation\build\image_processing_evmc6657l_master.out
从代码的二进制文件 - slave.out
C:\ti\processor_sdk_rtos_c665x_6_03_00_106\demos\image_processing\ipc\evmc6657l\slave\no _instrumentation\build\image_processing_evmc6657l_slave.out
第 3 步:
请按照所附的视频操作并完成以下步骤
1.打开 CCS
2.启动 C6657 EVM 的目标配置文件。(如果对此不熟悉,请遵循以下常见问题解答
3.在 C6657 的 core0 中加载 master.out,并在 C6657 的 core1 中加载 slave.out。
5.在任何浏览器中输入该 IP 地址。图像处理演示将成功启动。
6.在选择要处理的 BMP 映像后,我们可以选择单个或两个内核来执行映像处理。