请问我用最新的sdk ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.03.00.106,编译好uboot后通过ccs烧写到NANDFLASH,是烧写u-boot-spl.bin和u-boot-dtb.img这两个文件吗,有没有相关的烧写文档啥的参考下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问我用最新的sdk ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.03.00.106,编译好uboot后通过ccs烧写到NANDFLASH,是烧写u-boot-spl.bin和u-boot-dtb.img这两个文件吗,有没有相关的烧写文档啥的参考下。
没有找到通过ccs烧写的文档,bin文件需要转换成AIS格式。以下相关的文档参考看一下:
好的谢谢,我现在编译出来看到有u-boot.ais文件,我想问下这个u-boot.ais是不是把u-boot-spl.bin和u-boot-dtb.img这两个文件合到一块再生成的ais文件,之前搞am335x uboot编出来是烧u-boot-spl.bin和u-boot-dtb.img这两个文件,对omapl138不明白没搞过
我现在编译出来看到有u-boot.ais文件,
怎么编译的?通过AISgen吗?
Bootloader文档可以参考看一下:
就是在 ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-06.03.00.106 sdkuboot源码目录下make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-oe-linux-gnueabi- 编出来的
直接编译出来的不太清楚,该型号目前能找到的资料比较少,建议先尝试看一下,如果有问题,到英文论坛继续咨询,会有产品线的工程师给你支持。