This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6678: 网络加载失败

Part Number: TMS320C6678

各位大佬好,刚接触dsp,遇到很多奇怪的问题,希望大佬帮忙看看

自研硬件,想进行网络启动,现在SGMII参考时钟是156.25MHz,主参考为100MHz

第一步:先抓一下dsp的MAC

配置启动方式:GPIO(0 - 15)

   1(大小端) 010(网络启动)000(设备ID)00(扩展连接)00(x8 - 156.25MHz) 110(100MHz)00

现在网络直接连接通过SGMII  BCM5396 然后再连接phy芯片 再连接RGB45出来,在扩展连接那块需要配置 0(MAC 到MAC 连接,主机自动协商) 和 2(MAC 到MAC, 强制连接) 才可以接收到bootp包 其他两种收不到包

 

网络启动后,使用wireshark抓包发现

DSP一秒发出几十万包bootp,我的电脑直接卡住,cpu运行100% 不是说大约三秒一次bootp包么,这个地方我是有什么东西配置出问题了吗,

然后我用一个简单的点灯程序,通过提供的工具转换成.eth文件,在使用工具发出去,果然没有成功。不知道为题出现在哪个地方