最近正在用TMS320C6671,在boot 上遇到了问题,望论坛里面的高手能予以帮助
1、我的6678开发板在烧写了 ibl和gel之后,上电时只是不停的读取 EEPROM(不掉电都不带停的),不做其他的事情。这可能是由于什么原因引起的呢?
我现在使用的MCSDK为 mcsdk_2_01_02_05
2、我现在自己做的6671板子,DDR的大小和频率都和开发板一样,芯片为1.25G(目前只想让这个片子跑1G)
是不是必须修改 6678 的 ibl 和gel 文件
请问应该如何修改ibl和gel文件呢?请告诉我具体修改哪些文件里面的哪些内容?
IBL工程能不能在线调试呢?
3、如果用SPI接口的norflash,是不是也需要修改这两个文件呢?