尊敬的TI工程师:
我们的视频信号源为768*576分辨率,8位图像数据信号,有HSYNC与VSYNC,视频数据只有Y分量。
请问此视频源能否输入368进行h.264压缩?
多谢您的支持!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的TI工程师:
我们的视频信号源为768*576分辨率,8位图像数据信号,有HSYNC与VSYNC,视频数据只有Y分量。
请问此视频源能否输入368进行h.264压缩?
多谢您的支持!
Hi ,
我觉得你可以用16位的采集口,只接Y的8位即可。
BR,
Eason
你好,
我认为可行。
采集可以配置为8-bit外同步的yuv22输入。但输入的宽度配置为768/2,高度不变576.
h264编码的输入图像通常都是yuv420,也就是需要色度分量。由于你的数据只有Y,需要在内存里先预先做好一个内容都是0x8080的768x576/2大小的 buffer,作为假的UV数据,提供给h264编码库。
非常感谢您的回复!
DM368实现对422数据的H.264压缩是不是把Y分量与CrCb分量分开压缩的,所以就使用16为采集口只接收8位的就能完成对数据的压缩了?
你好,
我提出的方法需要使用的是ISIF的输出,作为编码使用的Y。
Eason的建议也是可行的,你可以使用YUV16-bit,把UV分量在外部强制上下拉为0x80,这样就可以当成一个普通的YUV422 16-bit sensor的输入来处理,你需要编码的是resizer的输出。