如图所示,操作系统版本是ubuntu20.04 64位桌面版,执行make u-boot报错提示sdk中找不到头文件timesize-32.h,想请教一下是sdk哪个地方没配置对吗?要怎么操作才能获得这个头文件呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如图所示,操作系统版本是ubuntu20.04 64位桌面版,执行make u-boot报错提示sdk中找不到头文件timesize-32.h,想请教一下是sdk哪个地方没配置对吗?要怎么操作才能获得这个头文件呢?
在编译 U-Boot 时遇到找不到头文件 `timesize-32.h` 的错误,这可能是由于缺少相关的 SDK 配置或依赖项导致的。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查 SDK 配置:确保您已正确设置和配置 SDK。2. 更新 SDK:如果您使用的是较旧的 SDK 版本,尝试更新到最新版本。新版本的 SDK 可能包含所需的头文件。
3. 检查依赖项:确保您的系统上已安装了 U-Boot 编译所需的所有依赖项。这可能包括编译工具链、库文件和其他开发工具。4. 检查路径设置:确保 SDK 的路径正确设置。您可能需要在编译环境的配置文件中指定 SDK 的路径,以确保编译器可以找到所需的头文件。5. 检查源代码:检查 U-Boot 源代码中是否存在错误或缺失的文件。确保您从可靠的源获取了正确的源代码。
timesize-32.h是AM64x SDK中的一个头文件,用于定义时间相关的常量和宏。如果编译时出现找不到该文件的错误,可能是SDK安装或配置有问题。
以下是一些可能的解决方案:
1. 确认SDK是否已正确安装:请检查您的SDK是否已正确安装,并且已经添加到系统路径中。如果SDK没有正确安装,或者路径没有正确配置,编译时就会找不到timesize-32.h。
2. 检查SDK版本:请确保您使用的SDK版本与您的应用程序兼容。如果您的应用程序使用的是较旧的SDK版本,并且timesize-32.h是在较新的版本中添加的,则编译时会找不到该文件。
3. 检查SDK配置:请检查您的SDK配置是否正确。在编译之前,您需要确保正确设置了所有必要的配置选项,例如交叉编译器路径、库路径等。如果这些选项没有正确设置,编译时也会找不到timesize-32.h。
4. 检查SDK文件完整性:请检查SDK文件是否完整。如果SDK文件损坏或缺失,编译时也会找不到timesize-32.h。
如果您已经确认SDK已正确安装并配置,但仍然无法找到timesize-32.h,请尝试重新安装SDK