This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VH-Q1: I want the J784S4_evm to boot from MT25QU512ABB8E12 through QSPI. what's the compile steps of that?

Part Number: TDA4VH-Q1

我在J784S4_evm开发板上调试,PSDK版本是09-00-01-06,我想编译SBL从QSPI启动,请问编译步骤是什么呢?

Hello,

I used the J784S4_evm board,the PSDK is 09-01-01-06, I want to boot from MT25QU512ABB8E12 through QSPI.

I've compiled SBL with sbl_ospi_img option and confirmed the boot through OSPI(S28HS512TGABHM010).

Now,I want the evm to boot from MT25QU512ABB8E12 through QSPI. what's the compile steps of that?

Best Regards,

FengWei

  • 生成FSBL、生成Boot.bin、编程QSPI闪存、配置引导模式、开启开发板电源

  • 我的步骤如下:

    1. 编译 tiboot3.bin,  compile tiboot3.bin

    sdk_rtos/pdk_j784s4_09_00_01_04/packages/ti/build目录下:
    make BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_PROFILE=release pdk_libs_clean -s
    make BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_PROFILE=release pdk_libs -sj
    make sbl_lib_ospi SOC=j784s4 BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_OS_TYPE=freertos BUILD_PROFILE=release -s
    make sbl_ospi_img SOC=j784s4 BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_OS_TYPE=freertos BUILD_PROFILE=release -s

       编译app

    /opt/TDA4VH/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_01_00_06/pdk_j784s4_09_01_00_22/packages/ti/build$
    $ make boot_app_ospi_linux TOOLS_INSTALL_PATH=/home/feng/ti DISABLE_RECURSE_DEPS=no -s BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0

    2. 烧写到 qspi flash, burn to qspi flash

    => sf probe 1:0
    => fatload mmc 1 ${loadaddr} tiboot3.bin; sf update $loadaddr 0x0 $filesize;
    => fatload mmc 1 ${loadaddr} tifs.bin;        sf update $loadaddr 0x80000 $filesize;
    => fatload mmc 1 ${loadaddr} app;            sf update $loadaddr 0x100000 $filesize;

        然后MCU 串口没有任何打印信息。 poweron the board,then the MCU serial port does not have any printing information.

    帮忙看看正确的编译步骤是什么样的呢?Can I see what the correct compile steps look like?

  • 编译步骤

    看样子是闪存过程或启动选项配置的问题

  • 为您提供以下检查步骤

    1. 检查闪存过程:
    - 验证用于将二进制文件写入QSPI闪存的地址和偏移量是否正确。确保二进制文件被正确写入闪存中的正确位置。
    - 仔细检查用于闪存的命令,确保它们被正确执行且没有错误。

    2. 验证UART配置:
    - 确保SBL和应用程序中的UART配置正确。包括波特率设置、奇偶校验、停止位和其他相关参数。
    - 检查UART引脚是否正确配置并连接在板子和调试接口之间。
    - 确认PC上的终端程序设置为与代码中配置的相同的波特率。

    3. 调试输出:
    - 在SBL代码中添加调试打印语句,以验证其是否正确执行。在代码的关键点打印消息,以跟踪引导期间的进度。
    - 确保SBL中的UART初始化按预期工作,并且调试消息被正确发送出去。

    4. 验证硬件连接:
    - 确保板子已正确供电,并且所有必要的连接(电源、地线、UART)都已正确建立。
    - 仔细检查板子和PC之间UART电缆的物理连接。

  • 说的没错,所以就是请TI专家帮忙看看编译命令和写入地址&偏移量是否有误,特别是编译

    我的步骤如下:

    1. 编译 tiboot3.bin,  compile tiboot3.bin

    sdk_rtos/pdk_j784s4_09_00_01_04/packages/ti/build目录下:
    make BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_PROFILE=release pdk_libs_clean -s
    make BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_PROFILE=release pdk_libs -sj
    make sbl_lib_ospi SOC=j784s4 BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_OS_TYPE=freertos BUILD_PROFILE=release -s
    make sbl_ospi_img SOC=j784s4 BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0 BUILD_OS_TYPE=freertos BUILD_PROFILE=release -s

       编译app

    /opt/TDA4VH/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-09_01_00_06/pdk_j784s4_09_01_00_22/packages/ti/build$
    $ make boot_app_ospi_linux TOOLS_INSTALL_PATH=/home/feng/ti DISABLE_RECURSE_DEPS=no -s BOARD=j784s4_evm CORE=mcu1_0

    2. 烧写到 qspi flash, burn to qspi flash

    => sf probe 1:0
    => fatload mmc 1 ${loadaddr} tiboot3.bin; sf update $loadaddr 0x0 $filesize;
    => fatload mmc 1 ${loadaddr} tifs.bin;        sf update $loadaddr 0x80000 $filesize;
    => fatload mmc 1 ${loadaddr} app;            sf update $loadaddr 0x100000 $filesize;

        然后MCU 串口没有任何打印信息。 poweron the board,then the MCU serial port does not have any printing information.

    帮忙看看正确的编译步骤是什么样的呢?Can I see what the correct compile steps look like?

  • 另外从 OSPI 启动是正常的,用为SD卡启动准备的SPL文件,烧写到QSPI中,再从QSPI启动,能够打印如下的一行,所以电源、bootmode,串口等,肯定都是OK的。目前我们怀疑是编译命令不对,我们也并没有找到为qspi启动准备的编译命令,所以使用了为ospi准备的编译命令,我们怀疑问题应该在这里。所以希望TI专家能指导,QSPI SBL boot flow的编译命令是什么? 
    SBL Revision: 01.00.10.01 (Jan 27 2024 - 14:27:44)

  • 感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上(英文论坛),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。如果您对于英文表达有顾虑,请随时告诉我们,我们将竭力为您提供帮助。