经常看到OPP50 OPP100.没找到具体的英文全称
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你可以看看datasheet中Operating Performance Points for ZCZ Package,一般是指arm core的主频和核电压的一个对应关系,DVFS就是针对这个进行的power 优化
那如果我只改變了CPU主頻,連帶電壓會自動調整成適合的嗎?
你好,
首先你要使用TPS65217或者TPS65910作为供电电源,这些电源芯片支持电压输出调节功能。
Ti提供的代码里面已经支持在调节CPU频率的同时,将外部的电压更改成对应的电压值。
Gino,你好,謝謝你的回覆
我大致說明一下我遭遇的問題,我使用omap4470,twl6032,400mHz 的 ram
現在可以開進filesystem,但電源總是不預警斷掉,測量的結果 VDD_MPU 似乎電壓都在1.03 V
並測試過開機需要1 V以上才夠,我們是懷疑它開機過程中遭遇電壓下降結果導致板子 shutdown
所以我們是想將 opp50 調整為 opp100,查詢結果似乎只要在 device 上 打上
echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
396800 800000 1100000 1300000 1500000
echo 800000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed (原本是396800)
直接調整 CPU的主頻想讓它供電電壓上升,但板子仍然燈直接熄滅,若我下更高頻率
echo 1100000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
它會出現
sr_classp5_calib_work: smartreflex_mpu: Calibration complete: Voltage Nominal=XXXXXXX Calib=XXXXXXXX Dyn=1387000
OPP_margin=0 total_margin=0 (XXXXXXX我忘記精確數值是多少了)
板子的燈不會熄滅,但無法下指令,至於您說的TPS65217,我不太清楚,供電不是twl6032嗎,但我在 cpu/omap4/cpu.c
有看到 TPS62361 ,不知道有無相關,希望能給我些建議,謝謝。
Bernie, 你好,
我之前提到的是针对AM335x平台,所以TPS65217和TPS65910也是AM335x对应的电源芯片。你采用的OMAP4470不属于DSP&SITARA产品线。建议你将问题放到http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22.aspx或者e2e.ti.com