This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1443BOOST: 如何让两个IWR1443 EVM 同时工作?

Part Number: IWR1443BOOST
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

我需要让两个iwr1443同时进行生命体征实验,并且在一个GUI界面上同时显示它们的波形。请问这个可以实现么?

如果可以实现,是需要用到SYN OUT 和SYN IN 这两个引脚么?请问它们在哪里,如何连接,以及如何启动它们?

期待回复并提前感谢!

  • 请看一下下面的帖子是否有帮助?
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/919375/awr1443boost-realization-of-spi-control-using-two-awr1443boost/3402881#3402881

  • 感谢您的回复。但是我还有一些不懂的地方,望您指导,谢谢!

    我的问题如下:

    如果我将两个iwr1443主从连接,均进行生命体征实验,那么从iwr1443的输出波形呈现在哪里呢?两个iwr1443的输出波形可以呈现在同一个MATLAB GUI 中么?相应的MATLAB GUI 我已经设计好,但不知道如何让它们的结果同时呈现在上面。

    期待回复,提前致谢。

  • 抱歉,我们没有这方面的参考设计。我觉得可以把从的数据传输给主芯片显示。