您好,我参照TI的设计资料制作了一块DSP电路板,放入SD卡后的信息和原板不太一样,同一个SD卡中的固件在自己仿制的MMWCAS-DSP-EVM 上启动显示的是 DRA74x EVN REV,而在原厂电路板上启动显示的是DRA74x Cascade EVM REV H. 4,请问是什么原因引起的?
如下图左为自制,图右为TI的DSP板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我参照TI的设计资料制作了一块DSP电路板,放入SD卡后的信息和原板不太一样,同一个SD卡中的固件在自己仿制的MMWCAS-DSP-EVM 上启动显示的是 DRA74x EVN REV,而在原厂电路板上启动显示的是DRA74x Cascade EVM REV H. 4,请问是什么原因引起的?
如下图左为自制,图右为TI的DSP板。
你好,
TI EVM上会有EEPROM上的信息来说明是哪个EVM。
u-boot/board/ti/common/board_detect.h
/**
* board_ti_is() - Board detection logic for TI EVMs
* @name_tag: Tag used in eeprom for the board
*
* Return: false if board information does not match OR eeprom wasn't read.
* true otherwise
*/
bool board_ti_is(char *name_tag);
你好,
请参考vision sdk user guide里面下载u-boot的代码查看。
感谢您的回复,请问EEPROM该如何烧写?需要烧写哪些数据?
你好,
EEPROM的内容,可以通过代码了解到。你可以通过I2C对EEPROM进行烧写。
对于你的问题,可以修改uboot代码,让它不读取EEPROM,强制设置为cascaded EVM。这样是否更简单?
您好,请问我想使用mmWaveStudio来采集数据,该如何修改呢?往SD卡里烧写的是这个sdimage文件,似乎无法进行修改
您好,能具体指出在哪个文件的哪个文件夹下吗,找了半天实在没找到U BOOT相关代码。非常感谢您的回复!
请参考vision sdk user guide里面下载u-boot的代码查看。
你下载了uboot了么?
你好,
uboot不在下载的包里,要自己通过git下载,下载方法/链接在user guide里。
您好,我下载安装了这些内容,并阅读了user guide,没有找到有关sdimage的内容。请问修改过u boot代码后,该如何生成供mmWave studio使用的sdimage?
你好,
你看一下你的SD卡里是否能看到一个MLO文件?如果是你编译出来的新的支持SD启动的u-boot也是MLO,替换一下就可以了。