Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV, , DCA1000EVM,
hello,
我在使用TDA3MV通过SPI控制AWR1243的时候遇到了一些问题,希望你们能为我解答一下。
上电复位后我能成功的接收到MSS POWERUP DONE的ASYNC EVENT,读取的SPI信息也是对的,也没有错误的flag被标志。然后我就发送AWR_DEV_RFPOWERUP_SB的指令,这个指令之后我能成功的接收到这个指令的ACK,这个ACK的格式内容也是对的,没有报错,但是按照手册上的说法,这个指令之后应该有一个AWR_AE_RFPOWERUPDONE_SB的ASYNC EVENT。但是我始终没有看到SPI_HOST_INTR_1拉高(示波器也没看到)。我使用的是mmwave_dfp_01_02_06_03、firmware/xwr12xx_metaImage.bin.(虽然我的芯片上面的mark是AWR1243不是AWR1243F,但是烧分离的文件会报错,但是我感觉应该是ES3.0的芯片).我看论坛说还有个patch的要通过spi下载进去,我在dfp包中也没有找到。
其他的发送给BSS的指令都收不到ACK,但是发送给MSS的指令就能收到ACK,我判断应该是BSS没有成功启动。不知道我是不是丢了那一步,希望能为我解答一下。
还有我做了2套awr1243的PCB,其中有一个PCB上电复位后NERROR_OUT经常报错,但是经过多次复位后有时候也能恢复正常(有时候需要复位100多次,有时候复位一次就正常了)。但是我也没有找到这个报错管脚在文档里面的解释。我想知道这个报错我应该怎么处理,怎么定位报的是啥问题。