Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, ,
第一个问题:有1块能烧录,连接 mmWave_Demo_Visualizer 3.5.0(线上)时,一个串口可打开;可另一个串口打不开,一直等数据。
。烧录的代码是xwr64xxAOP_mmw_demo.bin,烧录成功,sop设置正确。Demo可视化测试(线上)使用时出现,115200的那个串口连接成功,另外一个921600的那个串口一直连接数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
。烧录的代码是xwr64xxAOP_mmw_demo.bin,烧录成功,sop设置正确。Demo可视化测试(线上)使用时出现,115200的那个串口连接成功,另外一个921600的那个串口一直连接数据
第一个问题:有1块能烧录,连接 mmWave_Demo_Visualizer 3.5.0(线上)时,一个串口可打开;可另一个串口打不开,一直等数据。
。烧录的代码是xwr64xxAOP_mmw_demo.bin,烧录成功,sop设置正确。Demo可视化测试(线上)使用时出现,115200的那个串口连接成功,另外一个921600的那个串口一直连接数据
如果忽略等待数据的信息,直接下发配置,能否成功?
第二个问题:另有4块板(跟那块能烧录的一模一样)设备管理器那边能搜到串口,SOP设置正确,但下载时会出现下面这个错误,烧录不了,这个该如何排查?
能否测量一下时钟,看是否起振?
你是在reset从低变高的时候测量的SOP来确认SOP是正确的么?
你好,
请问你有确认你使用的flash“MX25R1635FZUIH0“满足下面文档的要求么?
IWR6x43 Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. C)
第二个问题,现象是芯片没有正常启动为flash烧写模式,没有和uniflash有正确的通信。你能测量一下VOUT_14APLL的电压值么?
你的意思是flash焊接不良?
不是,第二个问题的AOP芯片。
电压值在1.35V
请问第一个问题的板子的VOUT_14APLL的电压多少? 测量位置是否靠近该引脚?
在AOP端的SOP0引脚的高电平可以达到3.1V,而SOP2,SOP1两个引脚只能达到1.8V,这个是为什么?
可能是线路上的损耗,你可以尝试减小上拉电阻的阻值,看是否能改善一些。
你好,
请下载mmwave industrial toolbox https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APR4NbV00IeYkywyV9UT7g__VLyFKFf__LATEST