TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TMAG5124: 如何使用 Magnetic Sensing Proximity Tool 来仿真线性位移感应?

Part Number: TMAG5124

确保 FEMM 和 Magnetic Sensing Proximity Tool 均已下载,以便使用该工具进行磁性仿真。

如需下载 Magnetic Sensing Proximity Tool,请参阅此 E2E 常见问题解答: 工具常见问题解答

FEMM 可以从此处所示的链接下载: FEMM 下载 

在第一个示例中,我们将仿真与磁性两态开关中类似的机械迎面感应运动。此实现的优势包括小尺寸、广泛的合适器件选择以及非接触式位置感应。由于使用单极开关,系统具有成本效益,而器件灵敏度决定霍尔开关的工作点。

在测试中,我们将实现一个朝单极开关迎面移动的南向块状磁体。磁体是一个长度、宽度和厚度均为 5mm 的 N35 立方体。位移尺寸范围为 10mm (d1) 至 30mm (d2),与封装中心没有 X 或 Y 偏移。仿真中将使用采用 SOT-23 封装的TMAG5124A 单极开关。图 1 显示了仿真的输入配置。在工具中输入所需的配置设置,并通过选择“Calculate B-Field & Vout”来生成仿真结果。请注意,任何涉及块状磁体的仿真都不会将 FEMM 用于 B 场计算。因此,只安装 Magnetic Sensing Proximity Tool 即可执行此特定测试。

1:迎面磁体实现

 

图 2 演示了用于迎面仿真的物理运动

2:仿真运动表示

 

图 3 展示了相对于磁体位置绘制的传感器输出和 B 场(X、Y、Z)。

3:迎面输出结果

 

输出波形展示了 19.9mm 处从低电平转换为高电平和 15.1mm 处从高电平转换为低电平的典型开关行为。

有关开发两态开关的其他信息,请参阅以下主题的应用简报: 使用霍尔效应传感器的两态选择器

有关使用迎面感应运动的其他信息,请参阅以下主题的应用简报: 使用霍尔效应传感器进行迎面线性位移感应

下一常见问题解答,第二部分: 使用比例式 PWM 霍尔效应传感器仿真滑动运动