工程师,您好!
我公司正基于IWR6843AOP开发一款产品。
对于该芯片的供电电源,有如下疑问:
1、该芯片使用4路电源供电,其上电时序图如下。4路电源上电的先后,是否有时序要求?

2、对4路电源中的两路,1.8V和1.0V,有如下的纹波要求。为确认满足table8-2所示的纹波规格,需要使用何种设备如何进行测量?

以上,盼复。
JingMingJun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工程师,您好!
我公司正基于IWR6843AOP开发一款产品。
对于该芯片的供电电源,有如下疑问:
1、该芯片使用4路电源供电,其上电时序图如下。4路电源上电的先后,是否有时序要求?

2、对4路电源中的两路,1.8V和1.0V,有如下的纹波要求。为确认满足table8-2所示的纹波规格,需要使用何种设备如何进行测量?

以上,盼复。
JingMingJun
1. 对于供电电源没有特别的上电顺序要求,只要在reset信号拉高前都稳定输出。
The IWR6843AOP device expects all external voltage rails to be stable before reset is deasserted.
2. 可以用示波器测量。
Shine,您好!
谢谢解答。
关于第2个问题,不知道用示波器如何能够测出截图所示的数据?
137.5kHz~6600kHz之间7个频率点,对应有μVrms级纹波。。。
以上,盼复。
JingMingJun
不好意思,我就是硬件工程师,
对于示波器的使用谈不上精通,所以希望您给与一些提示。
一般测量电源纹波,无法对应频率点,且只能测得mV级电源纹波。
尝试了示波器的FFT功能(示波器带宽500MHz)也不行。
您使用了示波器的何种功能,能够测得datasheet中所示的,
有频率点对应的μVrms级电源纹波?
抱歉,这个问题建议到电源论坛咨询一下。
https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum