This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMP451-Q1: 外部传感器选型指导

Part Number: TMP451-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TMP451

Hi all,

我在选型外部PNP三极管作为我们TMP451外部传感器的时候遇到了不理解的点:

1. 如图所示:请问为什么我们希望三极管在两个电流源输出7.5uA和120uA的时候VBE分别有要求要大于0.25V和小于0.95V?

我的理解是:我们使用三极管作为外部传感器时使用的是PN结的伏安特性来实现温度与电压变化的关系。是否0.25V为导通电压,0.95V为饱和电压,我们希望三极管工作在放大区才会有这个伏安特性?

我三极管方面的基础不是很好,希望能得到您的帮助,谢谢!

  • 您好,

    是的,是利用二极管或三极管PN结的伏安特性来实现温度与电压变化的关系。具体关系公式如下模电书的截图,datasheet的公式也截图附在下方。根据公式,若保持PN结正向电流 i不变,就可以找到 U(PN结的正向压降)与温度T的关系。因此是利用的PN结伏安特性曲线的正向导通部分。但是0.25V不一定是导通电压,导通电压小于0.25V满足上述条件的也可以。

    看到您说“0.95V为饱和电压”,需要提醒的是这里是用于三极管的一个PN结,不是三极管的饱和区或放大区。

    我理解的是这里0.25V ~ 0.95V的要求是为了满足内部ADC的线性输入范围。ADC采集VBE电压根据关系公式可以知道温度,如果ADC采集不是线性的,那么将影响得到的温度误差。

     网上截图PN结伏安特性曲线

    PN结的伏安特性公式:

    i是PN结正向电流;Is是PN结的反向饱和电流(几乎不变,非绝对保持不变);U是PN结的正向压降;q是电子电量(1.6X10-19C);T是绝对温度(绝对温度=摄氏度+273.15);k是波尔兹曼常数(1.38X10-23J/K)

     这个是datasheet 截图。

  • 感谢您,我理解了