This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPT3001-Q1: 多大尺寸的异物会影响ALS的测试结果?

Part Number: OPT3001-Q1
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

产线中对ALS进行AOI检测,需要检测sensor 表面是否有异物,多大尺寸的异物会影响ALS的灵敏度及测试结果?

  • 您好,

    很抱歉漏掉了您的帖子

    如下datasheet中描述,任何影响照亮光传感器感测区域的光的物理组件也会影响该光传感器的性能。因此,为了获得最佳性能,请确保了解并控制这些组件的效果。设计一个窗口宽度和高度,以允许来自足够视场的光照射传感器。为了获得最佳性能,请使用至少±35°的视场,或者理想情况下为±45°或更大的视场。应用报告SBEA002,OPT3001:环境光传感器应用指南中进一步讨论了对视场的理解和设计。

  • 您好,您的意思是只要感光区有异物就会影响性能是吗?事情是ALS sensor安装到模组上后可能会有一些灰尘异物附着在sensor表面,在ALS校准前产线会进行显微镜镜检,观察如果有异物是否需要判定为不良,这个有一些异物尺寸的限制嘛?

  • 是的,只要异物影响传感器感测区的光就会影响其性能;

    一般会给传感器加一个玻璃或塑料窗,为避免灰尘影响可以定期清理其表面的灰尘,具体见下面 Application Report:

    OPT3001: Ambient Light Sensor Application Guide

    更多环境光传感器的资料见下面FAQ:

    [FAQ] Ambient Light Sensors: List of all FAQs