您好!如题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是指profile和chirp参数框中的配置吗?请阅读以下帖子的讨论:
您好!
根据里面的内容,是不是意味着
如果我设置的是一个帧有128chirp,如果想这128个chirp都有不一样的idlte time,是不是无法实现?因为如果想设置不一样的idle time,只能通过设置不同的profiles来实现?但是chirp profiles最多只有4个文件?
The radar devices allow you to program four different chirp profiles。
所以对于毫米波雷达来说,利用mmstudio,选择发射天线时,需要固定profile ID,所以只能实现3个不同发射对应不用profile ID,也就是最多做到3个不同idlle time?
是的,抖动范围不确定是多少。
以下帖子的讨论可以参考看一下。
e2e.ti.com/.../awr2243-is-it-possible-to-change-two-parameters-at-the-same-time-in-advance-chirp