This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FDC1004: TIDA-00220 参考设计疑问

Part Number: FDC1004
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00220,

TI专家你好!

 1、  关于 《TIDA-00220用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计》有些疑问想咨询下您。

从设计的原理图中,我看到在信号输入端CIN1和CIN2,添加了RC滤波,电容C为82pf,结合FDC1004芯片手册中讲的,FDC1004的输入电容范围是±15pf。

这样是不是已经超出了芯片的量程?烦请帮解答一下?

2、另外,还有个问题:FDC1004的CAPDAC是一个正数吗,设置CAPDAC,测量值只能增大,而不是减小,比如我在信号输入端CINx加了47pf滤波电容,我能不能通过设置CAPDAC,把这47pf减掉?

  • 您好,

    1、使能CAPDAC的话,最大测量范围到0 ~ 115pF,因此没有超出芯片量程。

    2、可以的

    输入电容和输出数据的关系公式是:

    DATA = (CINn – CAPDAC)

    因此,CAPDAC就相当于调节输入共模或失调使得需要测量的电容范围都落在 FDC1004 满量程范围 ±15 pF内。比如说输入管脚的电容(包括寄生电容和附加电容等一切电容)范围是50pF~60pF,那么您就可以将CAPDAC设置为50pF,使没有测量电容变化时输出读数接近 0pf,然后保持此 CAPDAC 值恒定并改变输入电容,输入是 从 50pF 到 60pF, 输出将从 0pf ~ 10pF跟随变化.

  • 您好,我理解的也是这样,但是我利用评估板,实际设置寄存器来看,capdac的值都是正数,是增大的,即读数比没有设置前是偏大的,并没有把初始电容调节到0~不知道你们有没有做过这方面的测试

  • 是的,CAPDAC的值都是正数,它与输入电容和输出数据的关系是:DATA = (CINn – CAPDAC),因此,CAPDAC可视为内部连接到CINn引脚的负电容。

    即读数比没有设置前是偏大的

    设置前输入电容是多少?设置后读数是多少?您设置的CAPDAC值是多少?设置后输入总电容是否在±15 pF内?

    您使用EVM板是否可以正确测量±15 pF内的电容?

  • 正常可以测±15pf,当前我想测下配置capdac后的效果,比如,在不设置capdac的情况下,测得评估板基线电容为0.7pf,然后我将CAPDAC设置为满量程,即96.875 pf,那么最终得到的数据是不是约为(0.7-96.875)pf?  但实际测出来的值并不是。

  • 那么最终得到的数据是不是约为(0.7-96.875)pf?

    CAPDAC的功能就是调节输入共模或失调使得需要测量的电容范围都落在 FDC1004 满量程范围 ±15 pF内,您这样设置CAPDAC,就使得测量电容(0.7-96.875)pf 超过了FDC的测量范围 ±15 pF内,因此输出数据肯定异常。

    也就是说 FDC1004 可以测量的共模电容最大可以到115pF,可以测量的变化的电容范围或者说差分电容最大是±15 pF。