想测30m远的金属物体,IWR1642支持这么远的距离吗?
可以的话,需要修改什么参数?
RX Gain默认30dB,需要改得更高吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
IWR1642 是一款 76-81 GHz 的 mmWave 传感器,通常可以实现较远距离的物体检测。根据规格,IWR1642 在适当的条件下可以检测到 30 米远的物体。
要在 mmWave Studio 中进行参数配置以支持更远的距离测量,您可以考虑以下几个参数:
1. Range Resolution(距离分辨率):通过增加距离分辨率,可以提高对远距离目标的分辨能力。您可以尝试减小距离分辨率的设置值,以适应较远距离的测量。
2. Maximum Range(最大测量距离):确保将最大测量距离设置为至少 30 米,以允许传感器检测到该距离的目标。根据您的具体需求,您可能需要将最大测量距离设置更远一些。
3. RX Gain(接收增益):默认的 30 dB 的接收增益通常足够应对一般的测量需求。但是,如果您需要更好的灵敏度和探测能力,可以尝试增加接收增益。请注意,增加接收增益可能会增加噪声和杂散信号的影响。