This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: AWR2944EVM MIBSPI TCAN1042 MCAN

Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

我在sbl中添加mcan通信代码,参照External Loopback Interrupt例程中的RX application,在example.syscfg配置了mcan和mibspi模块。在移植mcan_enableTransceiver()函数是出现了问题。

我想请问一下,通过mibspi去使能TCAN1042这段代码使用有特俗要求吗?必须要有freertos环境才行?在no-rtos的环境下是怎么使用的?谢谢。

  • 在使用MCAN和TCAN1042时,确实有一些特殊要求,尤其是在没有RTOS的环境下。

  • 请问我需要怎么样做才能让TCAN1042在no-rtos环境下使能?

  • 以下是一些可能需要考虑的问题: 1. 寄存器访问:使用MCAN和TCAN1042时,需要访问特定的寄存器来配置和控制这些模块。在没有RTOS的环境下,你需要自己编写底层的寄存器访问代码,包括对寄存器的读写操作、位操作等。这可能需要一些对硬件和寄存器编程的了解。

    2. 中断处理:MCAN和TCAN1042通常会使用中断来处理接收和发送数据。在没有RTOS的环境下,你需要自己编写中断服务程序(ISR)来处理这些中断事件。

    3. 硬件抽象层(HAL):为了在不同的平台上移植代码,你可能需要编写硬件抽象层(HAL),提供对底层硬件的访问接口。

  • 1. 初始化SPI接口2. 配置引脚3. 编写SPI通信代码4. 初始化TCAN10425. 处理CAN消息

  • 也就是说在no-rtos环境下,使能TCAN1042的流程需要自己编写mibspi驱动去实现?还有就是sdk中mcan的这些api在sbl的no-rtos环境下能直接使用吗?

  • 在no-rtos环境下,您需要自己编写mibspi驱动来实现使能TCAN1042的流程。

    对于sdk中mcan的api,在sbl的no-rtos环境下,您可以直接使用这些api

  • 谢谢你的答复。看了一下awr2944的sbl的示例,都是no-rtos环境下的,如果在sbl代码里面加入free-rtos的话,会有问题吗?谢谢。

  • 在将FreeRTOS集成到AWR2944的SBL(Secondary Boot Loader)中时,可能会遇到一些问题,需要特别注意。以下是一些可能需要考虑的问题:

    1. 内存分配:FreeRTOS需要内存来管理任务堆栈、消息队列、信号量等。在将FreeRTOS集成到SBL中时,需要确保有足够的内存用于FreeRTOS的运行。此外,还需要考虑内存分配的策略和算法,以确保不会发生内存碎片等问题。

    2. 中断处理:FreeRTOS需要与处理器的中断控制器进行交互,因此需要确保SBL中的中断处理机制与FreeRTOS的要求相符。可能需要对中断服务例程进行适当的修改,以适应FreeRTOS的要求。

    3. 调度器:FreeRTOS的调度器需要与处理器架构相适配,因此需要确保SBL中的调度器与FreeRTOS的要求相符。可能需要对调度器进行适当的修改和配置。

    4. 多任务管理:在将FreeRTOS集成到SBL中时,需要考虑多任务管理的问题,包括任务的创建、销毁、挂起、恢复等。需要确保SBL的其他功能与FreeRTOS的多任务管理相兼容。

    5. 调试和故障排除:集成FreeRTOS后,可能需要重新调整SBL的调试和故障排除机制,以适应FreeRTOS的特性和要求。