TI技术支持,您好:目前使用2944 TDM模式进行配置
1.配置:使用C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\tdm_awr2944\profile_2d_3AzimTx.cfg 中的配置,
2.问题1:模拟目标处于10M处,在0° 20° 40°情况下 目标径向距离解算正常,点云数据显示为10m但是在10° 30° 方向上,解析出径向距离为 9.2 m(设置 模拟目标为30m的时解析目标为27.0左右)
请问是否需要在demo工程上配置其他什么东西来调整雷达测距
3.问题2:同样使用此配置项,即使调整了目标的能量,也无法探测到53°以外的目标.
同样的雷达硬件和模拟目标配置,使用DDM模式就可以,无上述问题,
请麻烦百忙之中抽空解答一下,谢谢