你好,关于AWRL1432的chirp配置有几个问题请教一下:
1、如果想使用多个profile是否可以通过类似2944一样addpofile的方式实现4个profile的配置?
2、 如果不通过profile而是通过chirp配置实现两个发射以00,01,00,01…的BPM使能方式发射,是否可以通过配置PARAM_ARRAY_LEN为2,CHIRP_RPT_COUNT为1的方式实现呢?
代码如下:
3、如果可以实现的话,在把参数写到0x21880000U这个地址里的时候,c_ChirpTxEn,c_ChirpBpmEn等参数是按照什么规则填写呢?
在MMWAVE_L_SDK_05_03_00_02\firmware\mmwave_dfp\examples\source\rlexample_perchirplut.c例程中有类似的参数设计,但0x21880000U里的参数写入方式没有找到具体说明,代码如下:
这里每一个参数的具体定义和计算方式,有没有详细的说明文档可以参考?
4、目前我尝试了基于demo工程release-vmax-extension_v1.00在0x21880000U地址里添加两组chirp的参数,但从数据来看改动没有生效
如果想要将chirp的配置使用起来,除了addprofile和addchirp是否还需要另外的配置?