This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: 如何得到Nonos OOB 2944中TDM的输出

Part Number: AWR2944EVM
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

在可视化界面点击load config from PC and send选择C:\ti\radar_toolbox_1_30_01_03\source\ti\examples\nonos_oob_2944\chirp_config\tdm_awr2944文件夹下的profile_3d_3Azim_1ElevTx.cfg

可视化控制台和CCS控制台均显示消息,但是在可视化界面没有输出

将可视化的串口断开,用其他的软件接收串口信息也没有接收到

已经正确连接,但是可视化Plots界面仍然没有输出

然后经过断点调试,发现mss_main.c中第3019行MmwDemo_transmitProcessedOutput代码根本没有执行,在执行的过程中跳过了,我不清楚其中的原因

在ddm模式下高距离分辨率的场景可以得到输出曲线,在ddm模式下它的3019行是执行的,在之前的帖子中有人实现过

所以我希望可以得到tdm下的曲线输出,希望能给我有效的帮助,谢谢