This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1243BOOST: 配合TSW1400evm进行采集,每一帧数据中大部分脉冲的采集结果有误,但同时也存在部分脉冲结果正确

Part Number: AWR1243BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, DCA1000EVM, AWR1243

您好!

我选用AWR1243BOOST+TSW1400EVM搭建了一套采集系统。并且参考了www.ti.com/.../5477653291001进行搭建和配置相应的软件。并且确保了软件版本和固化版本和视频内要求的保持一致。

其中波形参数设置如下,采用1发4收的工作模式,帧数8帧,帧内脉冲数128个脉冲。

但我采集的结果使用软件内处理的结果中每一帧内大量的脉冲采集结果是明显的乱码,只有少量脉冲采集结果看起来像是正确的(合成了完整的HRRP)。

如下图所示,第一帧采样结果中脉冲1获得了完整的HRRP。但脉冲2和脉冲3的结果明显存在问题,特别是脉冲3的时域采样点明显不符合常理。

第一帧脉冲1:

第一帧脉冲2:

第一帧脉冲3:

在128个脉冲中,结果异常是普遍现象。能获得HRRP可能只占每帧数据的30%左右。并且准确HRRP脉冲之间的间隔没有任何规律可循。

同时我使用自行编写的MATLAB程序对采集结果进行处理,也发现同样的问题(这证明了并非软件自带预处理程序的问题,而是数据存在问题)

我想请教一下发生此问题是软件设置的问题还是硬件存在故障?应该如何进行解决

希望能及时获得您的解答

谢谢!