你好,器件手册的引脚说明中,对于GND2和Exposed Thermal Pad的描述有提到“Connect to GND1”,这是说内部与GND1是相连的?我用万用表测试这两个管脚与GND1,发现存在较大的阻抗,这是什么原因?
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,DRV401芯片中设置2个GND1和GND2,是保证信号的完整性。使用多个接地参考点(如GND1和GND2)来优化接地路径,可以减少噪声和干扰对信号的影响。
GND1和GND2接到一起是保证,GND等电位,没有电位差。详细设计请遵循datasheet的pin assignments中的要求。
我是说单独测试芯片的这几个管脚,内部不是直接导通的,这个现象与这里的描述是对应的吗
对