AWR2944EVM: 传感器论坛

Part Number: AWR2944EVM

你好,我在阅读2944 DDMA DEMO代码,在dopplerhwaddma.c文件中,dpu_dopplerprochwa_ddmademod这个函数,src的数据类型是uint8*,但是之后在hwa里进行3Dfft是要对连续的4个字节作为一个复数进行操作么?这个时候如果不使用HWA进行3DFFT,在DSP里是要怎么进行数据类型转换呢?是将四个uint8进行移位,拼接成一个uint32,然后转换成cmplx16ImRe_t么?如果将得到的复数cmplx16ImRe_t分割成4个uint8,然后传给hwa的话,是通过uint32进行转化,然后按每8位进行分隔,然后每部分进行移位,再将每部分uint32转化为uint8么?可以告诉我应该怎么做么?希望能提供相应代码,相关文档里好像没有这个资料