请问TMP63是否可以当作一个阻值随环境温度线性变化的电阻,接入振荡器电路中,通过TMP63变化的阻值改变振荡器输出信号的频率?例如接入下面这个振荡器电路中,可否作为该电路的Rset。那么该振荡器电路的驱动直流电压值会对该电阻的线性产生影响吗?
您好,
1:理论上,TMP63变化的阻值可以改变振荡器输出信号的频率。
2:如果振荡器电路的设计使得TMP63的工作电压-保持相对稳定,那么驱动直流电压值的变化对TMP63线性特性的影响可能是微不足道的。