Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCF8316A
Hi TI team,
关于TI 马达驱动,帮忙推一款无刷马达驱动,
2A电流,方波,无感,耐压24V以上的,扫地机上应用,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问下您指的方波具体是什么含义?您是在找单个 PWM 输入吗? 该应用是 2A 峰值电流还是 2A 持续电流?您是考虑使用 FOC 还是梯形控制?
根据目前您提供的信息,您可以考虑MCT8316A 或 MCF8316A 。 这两个器件都是8A 无感,具有集成 FET。 两者的区别在于:MCF8316A 提供内置的 FOC 控制,而 MCT8316A 提供梯形控制。这两者都可以用单输入 PWM 信号或模拟电压进行操作。