使用WEBENCH® Power Designer帮忙设计的时候,能否设置支持双路输出电压呢?例如DCDC, 一路输入,两路输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用WEBENCH® Power Designer帮忙设计的时候,能否设置支持双路输出电压呢?例如DCDC, 一路输入,两路输出?
Hi
有的,具体要看你选用哪一款芯片,你可以通过两路输出芯片官网的webench在线仿真进入webench。(webench页面上会显示两路输出)
如果是从单路输出webench设计进入,然后点击new design,也只能有单路输出的。
你好,
选用的芯片是LM3481, 没找到你说的“两路输出芯片官网的webench在线仿真进入webench”。
采用反激式 的电源拓扑,输入24V,输出±100V,125mA,能帮忙看一下吗?
谢谢!
HI
按照芯片官网webench选用flyback ,但是显示只能单路输出。
TI仿真包括webench都是比较固定或者说单一的设计,如果是显示是单路输出,没有设置成双路的。
而一些可以实现双路输出的芯片,难以实现+/-100V, 125mA输出。
TI 官网 的参考设计 TIDA-01592是可以实现+/-100V, 125mA输出的。为什么TI 的webench 不能支持双路输出的设计,双路输出的应用在平时设计中还是挺经常用到的。谢谢!
Hi
Webench也就这两年出来的,TI芯片太多, 现在都没有全部导入,而一些导入的,也是一些常规的设计。