Other Parts Discussed in Thread: INA181
HI,
为什么TINA的压控电压源,电压放大倍数为0.5时,实际放大为1?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我试了下没问题呢,确实是放大0.5. 可以看到REF这里的电压为2.5V。

您好,麻烦把这个INA181的.TSC文件附上。
INP和INN的电压(INP-INN)的电压是多少?INA181是一款电流感应运放,输入源应该是个电流信号,然后经过R1得到INP和INN的压差,参考电压为Vref。
因此输入电压经过REF之后被抬高了。
VG1 是信号源的幅值。
而我们需要知道INP-INN的电压,然后被REF抬高,也就是以REF为共模电压,幅值为INP-INN的信号经过INA181,INA181的gain=20。得到的输出波形。
奇怪您附上的TSC文件我这里打开报错,回头空了我按照您的电路自己搭建一下,看仿真结果是否和您的一致。
抱歉回复晚了。先说这两个的区别。上面REF直接就是信号源放大0.5倍。 比如VCC=5V,REF=2.5V。
而下面的这个是放大0.5V之后,又加了12V的偏置电压。 比如+-50mV的信号源方波为例,放大0.5倍之后,即为+-25mV。 经过12V的偏置电压之后,上面INP的幅值范围为11.975V~12.025V的方波信号,而下面INN端则相位相反,也是11.975V~12.025V的方波信号。


关于电路的仿真,我搭建了下您的 电路,因为您直接使用的电压源,所以INP和INN之间没必要加电阻,除非您想采集电流,然后经过电阻转换成电压,电流采集的话高边和低边两种,datasheet中有介绍。
我直接按照您的+-10mV的信号源仿真,2.5V参考,仿真结果没问题。

Vout=(Iin* R3)*Gain+Vref
所以在您的电路中,Iin* R3=+-4mV(看波形不到+-4mV),INA181A4的Gain=200,(Iin* R3)*Gain=+-0.8V。
Vout=(Iin* R3)*Gain+Vref=+-0.8+2.5. 所以输出以Vref为参考的话应该为1.7V~3.3V的正弦波。
我按照您的电路仿真了下,结果没有饱和,我直接给了Vin为+-4mV的正弦输入。

下面电路的在差模输入中加入了12V共模
是的。
直接加电压源到INA181的输入端,仿真结果是正常的。
按我们的电路,检测1欧两端的电路也应正常才对,为什么检测电阻的电流,会出现负半周无输出(不是饱和)。
仿真原文件如下:
为什么检测电阻的电流,会出现负半周无输出(不是饱和)。
按照您目前的仿真来看,输出最低只能在2.4V左右,说明输出低压饱和。所以出现削波现象。
另外,很奇怪您的TSC文件我这边打开总是报错。不过没关系,我按照您的电路搭建,您的原始电路中,VG是电压源,如果您要采集电流,用这个电流源,然后乘以R3转换成电压。您看我仿真是正常的,+-4mA的电流信号,sense 电阻为1ohm,INA181的差分输入电压+-4mV。


我说的削波现象就是饱和,就是最低压达不到理论上该到的电压值。您用我的TSC文件,在此基础上进行更改,再仿真试试,因为您的TSC文件我这边打不开。另外采集电流就用电流源,电压就用电压源,您现在使用的是VG信号源是电压源。
实际应用电流监测,也不是您这样的电路,分为高边电流检测和低边电流检测,我做了个高边的,仿真也是没问题的。

什么仿真电路,不可以直接用电流发生器驱动检测电阻R1(1欧)和R7(3k),而只并联在R1上,还要加直流电源
可以直接使用电流发生器加电阻转换成电压啊,我上次已经附上仿真图是没问题的。

您的电路有问题的原因是在于加在每个IN上的电压都超过了输入电压的范围。所以仿真是有问题的。
那您说的加直流电源实际是Vbus电压 ,是常用的高边和低边电流检测的Vbus电压。我们有针对电流检测的培训视频,介绍的也非常详细。您看下:

好的,感谢您的反馈。
那我暂时就先把这个问题关闭了。