在一个贴子里看到IT员工回复 ”输入输出能力描述非常重要,哪一方显示Passkey,哪一方输入Passkey,由这个选项决定。举几个具体的例子(要求鉴权的情况下)。(1)如果A具备输入能力,B具备输出能力,则B显示Passkey,A输入Passkey。反之亦然。(2)如果A不具备输入输出能力,B也不具备输入输出能力,即使要求鉴权,也将采用Justwork的方式完成配对。3)如果A,B都具备输入输出能力,发起配对请求的一方显示Passkey,另一方输入Passkey。(4)如果双方不满足一端支持输入,一端支持输出,则采用Justwork的方式进行配对。“
如果是这样情况,我的从机设备即使要求鉴权(我配置为只有显示能力,要求主机必须输入我显示出来的密码),主机只要配置成不具备输入输出能力,不就可以以JUST WORK方式完成配对吗?这样不就绕过我的鉴权要求了吗?怎么实现我的要求呢?