This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

强烈 建议 TI 把 cc2540 的 API 做一份 中文说明书

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

强烈 建议 TI  把 cc2540 的 API  做一份 中文说明书。

同意 的 请举个手!

  • TI 确实在积极的做汉化工作呢。比如你现在看到培训、ti.com.cn、文档、TI 学院等等。包括这个deyisupport的网站。

    API一类的技术类文档有的时候汉化是有些困难的,但是TI的相关部门还是不遗余力的在弄呢。但cc2540应该没计划了。:-)

    BR. AZ

  • 墙裂建议是没用的.

    除非哪天中国出了一家或者几家, 有资格跟TI 竞争的本土公司, 且本土公司的文档全中文.

  •   /**
       * @brief       Called to setup a GAP Advertisement/Scan Response data token.
       *                   调用这个函数建立 GAP 广播和 扫描应答数据获取
       *                   SuoZhang,2017年5月9日08:54:24
       *
       * NOTE:        The data in these items are stored as low byte first (OTA format).
       *                     The passed in structure "token" should be allocated by the calling app/profile
       *                     and not released until after calling GAP_RemoveAdvToken().
         注意:       这些项目中的数据被存储为低字节(OTA格式)。通过结构分配的“令牌”应该调用应用程序/配置文件*和没有公布,直到后调用GAP_RemoveAdvToken()。
       *
       * @param       pToken - Advertisement/Scan response token to write. 广播/扫描 应答或者写。
       *
       * @return      SUCCESS - advertisement token added to the GAP list <BR> 成功:广播成功加入 GAP 的 表中!
       *              INVALIDPARAMETER - Invalid Advertisement Type or pAttrData is NULL <BR> 无效的广播类型或者数据为NULL.
       *              INVALID_MEM_SIZE - The tokens take up too much space and don't fit into Advertisment data and Scan Response Data<BR>
       *                                  令牌占用太多的空间和不符合广告数据和扫描响应数据.
       *              bleInvalidRange - token ID already exists.<BR> 令牌ID 已经存在.
       *              bleIncorrectMode - not a peripheral device<BR> 不是从机设备.
       *              bleMemAllocError - memory allocation failure, 内存分配失败.
       */
      extern bStatus_t GAP_SetAdvToken( gapAdvDataToken_t *pToken );

    大神 翻译 的 对吗 ,不对的 地方 多多指教。