Q1
对于web开发的我来讲,只会调方法 ヽ(・ω・´メ)
没想到在蓝牙上点个灯都如此费劲
我的蓝牙模块上灯的IO口为P0_5,但是simpleBLEPeripheral这个项目里面hal_board_cfg.h文件里定义了3个灯
/* 1 - Green */ /* 2 - Red */ /* 3 - Yellow */
但是为啥hal_led.h里面是四个灯
#define HAL_LED_1 0x01 #define HAL_LED_2 0x02 #define HAL_LED_3 0x04 #define HAL_LED_4 0x08
这里不懂
--------------------------------------------------------------------------------------
Q2.1
对于亮灯的方法来说如果不使用协议栈我是这样的
P0DIR |= 0x20; //案例代码为 P1DIR |= 0x13; 说是设置P1.0、P1.1、P1.4设置为输出,我这里是设置P0_5为输出哈?
然后我直接就
P0_5=1;
然后灯就一直亮了
--------------------------------
Q2.2
P0_5的定义是放在<ioCC2540.h>之中吗?这个文件在哪?
--------------------------------------------------------------------------------------
Q3
是的,我把代码
P0DIR |= 0x20; P0_5=1; delay_ms(300); P0_5=0; delay_ms(300);
放在SimpleBLEPeripheral_Main函数中但是不论我怎么调delay_ms的参数,灯都是异常亮灭
我是不是需要在hal_board_cfg.h这个文件中定义P0_5这个灯然后再调用什么函数来使灯亮灭呢?
最后,万分感谢各位大佬的回答ヽ(^ω^)ノ